Ventilador axial

Un ventilador axial es un tipo de ventilador donde tanto el motor como las alas están montados directamente sobre el eje. Cuando el eje y las alas giran, da lugar a una corriente paralela con el eje.

Los ventiladores axiales se utilizan normalmente en Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) y en relación con las bobinas de ventilador para refrigeración o calefacción. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones que van, desde pequeños ventiladores de refrigeración a la electrónica de los ventiladores gigantes utilizados en los túneles del viento.