UTB (Unidad Térmica Británica)

La unidad térmica británica (UTB) es una unidad de energía utilizada en las industrias de energía, generación de vapor, calefacción y aire acondicionado. En contextos científicos la UTB ha sido reemplazada por la unidad del SI de la energía, el julio [J].

A pesar de que todavía se utiliza 'no oficialmente' como unidad métrica de países anglo-hablantes (como EE.UU., Canadá, Reino Unido), su uso en otras partes del mundo ha disminuido o se ha sustituido por otras. En contextos científicos la UTB ha sido reemplazada por la unidad del SI de la energía, el julio [J].

La capacidad de los sistemas de refrigeración pequeños y bombas de calor se da a menudo en UTB - el número de UTB por hora, es decir, UTB / h.
Una Unidad Térmica Británica (UTB) es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua un grado Fahrenheit.

1 BTU = 1.055 kJ.
1 BTU/h = 0.293 W.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati