Transmisor de conductividad

Los transmisores de conductividad miden la conductividad eléctrica en un líquido. Esta operación se realiza con el fin de evitar una salinidad excesiva, que puede provocar la corrosión, por ejemplo, en los sistemas de aire acondicionado.

En función del rango de mediciones, la señal será un valor analógico 0/4-20 mA. El receptor será normalmente un PLC (Controlador Lógico Programable) o un control con microprocesador.

Los transmisores de conductividad se utilizan en numerosas aplicaciones que consumen agua de reposición en aplicaciones de evaporación tales como condensadores y torres de refrigeración.

El transmisor de conductividad mide la salinidad en el agua y controla el drenaje. Esta operación se realiza con el fin de evitar una salinidad excesiva, que puede provocar la corrosión.