Modo de control: presión diferencial constante

Se puede utilizar una presión diferencial constante en sistemas de circulación con una red de tuberías con pequeñas pérdidas de presión y con válvulas de control para generar un caudal variable.

Se puede utilizar una presión diferencial constante en sistemas de circulación con una red de tuberías con pequeñas pérdidas de presión y con válvulas de control para generar un caudal variable.

La caída de presión en las válvulas de control es superior al 50% de la caída de presión total.

  • Sistemas de calefacción con válvulas de 2 vías
  • Sistema de aire acondicionado con válvulas de 2 vías

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati