Punto de trabajo

El punto de trabajo se encuentra en la intersección entre la curva Q-H y las características del sistema.

Con el fin de seleccionar una bomba para un sistema de calefacción, resulta necesario conocer las características del sistema y la curva de la bomba. La bomba ha sido diseñada para proporcionar un rendimiento apropiado cuando el sistema se encuentre sometido a la máxima carga.

  • La curva de rendimiento de la bomba es un diagrama que muestra la conexión entre el caudal (Q) y el calor generado (H) o la presión.
  • Las características del sistema muestran la pérdida de presión en el sistema como una función del caudal.
  • El punto de trabajo se encuentra en la intersección entre la curva de rendimiento de la bomba y las características del sistema.

La carga máxima se alcanza únicamente durante una parte de las horas de funcionamiento anual. Esto significa que el sistema de bombeo puede resultar demasiado grande para las restantes horas de funcionamiento, salvo que se emplee un sistema de bombeo regulable.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati