Altura geométrica

En un sistema de bombeo, la altura geométrica es la altura física a la que debe bombearse el agua para alcanzar los puntos de consumo.

La altura geodésica es la distancia vertical entre la bomba y el punto de agua o entre el punto de suministro y la aspiración de la bomba.

¿Por qué es importante?
La altura geométrica se usa cuando se dimensionan las bombas para una instalación. Representa una parte de la potencia total que la bomba necesita para entregar el agua con presión suficiente a los consumidores.

La altura geométrica (hmax) es un aspecto particular cuando se dimensionan bombas para edificios muy altos, en estos casos tiene una gran influencia en la ecuación de dimensionamiento.

Ecuación de dimensionamiento
Pset = Ptap(min) + Pf + (hmax/10.2)


Pset = presión requerida a la salida del grupo de presión
Ptap(min) = presión mínima requerida en punto de agua más alto
Pf = pérdida de presión en la tubería desde al grupo de presión hasta el punto de agua más alto
hmax = la altura entre el grupo de presión y el punto de agua más alto

Leyenda

1) Pset = presión requerida a la salida del grupo de presión
2) Ptap(min) = presión mínima requerida en punto de agua más alto
3) Pf = pérdida de presión en la tubería desde al grupo de presión hasta el punto de agua más alto
4) hmax = la altura entre el grupo de presión y el punto de agua más alto


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati