Costes de instalación y puesta en marcha (Cin)

El cálculo del coste del ciclo de vida incluye los costes de instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de bombeo.

El proceso cubierto por los costes de instalación y puesta en marcha incluye:

  • Instalación de las bombas
  • Trabajo de cimentación (si fuera necesario)
  • Conexión del cableado eléctrico e instrumentación
  • Instalación, conexión y configuración de transmisores, convertidores de frecuencia, etc.
  • Conexión del sistema de gestión del edificio
  • Evaluación del rendimiento durante la puesta en marcha

Comparado con otros costes en un sistema de bombeo de circulación de un edificio comercial, los gastos de instalación y puesta en marcha suelen ser modestos. Sin embargo, existen algunas compensaciones que habrá que tener en cuenta Por ejemplo, en bombas de velocidad controlada muchos de los componentes no tienen que ser instalados y puestos en marcha de forma separada, porque se encuentran integrados en el motor de la bomba y en la propia bomba. El mayor coste inicial de una bomba de velocidad controlada se ve así compensado en cierta medida por unos menores costes de instalación y de puesta en marcha. El coste de instalación y de puesta en marcha de una bomba de velocidad controlada se ve reducida en gran medida si todos los componentes y el software se encuentran integrados en una única unidad.