Valor kv

El valor Kv expresa el caudal de una válvula reguladora, con una determinada posición de la válvula, con una pérdida de presión de 1 bar. El caso especial en que la válvula se encuentre completamente abierta determina el valor kvs.

El valor Kv expresa el caudal de una válvula reguladora, con una determinada posición de la válvula, con una pérdida de presión de 1 bar. El caso especial en que la válvula se encuentre completamente abierta determina el valor Kvs.

Utilizando la siguiente fórmula se puede calcular el caudal a una presión inferior:

kv = Q / √ΔP

donde

kv: Kv valor [m³/h]
Q: Caudal [m³/h]
ΔP: Pérdida de presión en la válvula reguladora [bar]


    Facebook Twitter LinkedIn