Goma de nitrilo

La goma de nitrilo puede funcionar hasta los 100 °C. Grundfos lo utiliza en sus cierres de ejes ya que presenta una elevada resistencia al aceite y al combustible.

Para asegurar que el medio bombeado no sale de las bombas, se utilizan cierres del eje de goma (entre otros materiales) como materiales de sellado. Se utilizan diferentes tipos de goma, dependiendo del medio y de las condiciones de presión. La goma de nitrilo es uno de estos tipos.

La goma de nitrilo puede funcionar hasta los 100 °C. Esta goma es un material barato que presenta una elevada resistencia al aceite y al combustible. Existen diferentes grados: cuanto mayor sea el contenido de acrilonitrilo (ACN), mayor será la resistencia al aceite. Por desgracia, también disminuye la flexibilidad a bajas temperaturas. La goma de nitrilo tiene alta elasticidad y alta resistencia al desgaste pero su solidez es solamente moderada. Además, la goma tiene una resistencia a la intemperie limitada y mala resistencia a los disolventes. En general, se puede utilizar hasta cerca de -30 °C, pero ciertas categorías pueden funcionar a temperaturas inferiores.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati