Unidades SI

El Sistema Internacional de Unidades (SI) es el sistema de medida más utilizado del mundo, tanto en el comercio como en la ciencia.

El Sistema Internacional de Unidades (abreviado como SI por su denominación francesa: Le Système International d'Unités) es la forma moderna del sistema métrico. Es el sistema de medida más utilizado en todo el mundo, tanto en los sectores comerciales como en los científicos.

Las seis unidades básicas utilizadas para la medida de temperatura y radiación óptica, además de para las magnitudes mecánicas y electromagnéticas son: metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela.

Especificaciones de caudal
El caudal se especifica en diferentes unidades, y algunas de ellas no son explícitas. Las unidades del SI para la medición del caudal son m3/s, pero es muy frecuente referirse al caudal con las unidades en m3/h, mientras que los pequeños caudales se suelen especificar en litros/minuto o litros/hora..

En las aplicaciones petrolíferas se suele utilizar el término barriles.

Desviaciones en la medida
Cuando se utilizan las antiguas unidades imperiales, el galón es muy popular. El problema con los galones es que existen dos tipos diferentes de galones:

El galón imperial original (R.U.) equivale aprox. a 277.418 pulgadas cúbicas ó 4,546 litros.

Los americanos utilizan un galón EE.UU. que equivale a 231 pulgadas cúbicas ó 3,785 litros.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati