Aumento suave de la presión

La función 'Aumento suave de presión' garantiza, por ejemplo, un arranque suave de los sistemas que contienen tuberías vacías.

CU 351 incorpora la función ‘Aumento suave de presión’

La función garantiza, por ejemplo, un arranque suave de los sistemas que contienen tuberías vacías.

Se puede emplear en aplicaciones tales como:

  • Riego
  • Instalaciones de suministro de agua con una alimentación eléctrica inestable, con el fin de reducir los golpes de ariete.

El arranque se efectúa en dos fases, tal y como muestra la ilustración.

  • Fase de llenado
    La tubería se llena lentamente con agua. Cuando el sensor de presión del sistema detecta que la tubería ya está llena, comienza la fase dos.
  • Fase de aumento de presión
    La presión del sistema aumenta hasta que se alcanza el punto de ajuste. El aumento de presión se produce durante un tiempo de incremento gradual. Si no se llega al punto de ajuste en un tiempo determinado, se producirá un aviso o una alarma, y las bombas se pueden detener simultáneamente.

Ventajas

  • Se disminuyen los efectos de los golpes de ariete.
  • El consumidor obtendrá una mayor comodidad y seguridad.