Legionela

La bacteria Legionela puede ser la causa de dos enfermedades en los seres humanos: La legionelosis, una infección que produce neumonía, y la fiebre de Pontiac, que se asemeja a una gripe aguda. A la hora de diseñar sistemas de aire acondicionado, se deberá tener en cuenta la forma de disminuir los riesgos del crecimiento de esta bacteria.

La bacteria Legionela es frecuente en los entornos húmedos y acuosos. El rango óptimo de temperaturas en el que se forma la bacteria es 35–46ºC, y así normalmente prospera en el agua que tiene una temperatura comprendida entre los 30–50ºC.

Existen muchas especies distintas de bacteria Legionela y casi todas ellas provocan enfermedades en los seres humanos. La bacteria Legionela puede ser la causa de dos enfermedades en los seres humanos:
- La legionelosis, una infección que produce neumonía
- La fiebre de Pontiac, que se asemeja a una gripe aguda.

Las fuentes sospechosas de transmisión se pueden analizar tomando muestras de agua de las tuberías, grifos, etc.

Existen diversos métodos para minimizar el riesgo del crecimiento de la bacteria y para acabar con ella:

  • desinfección, por ejemplo, dióxido de cloro
  • tratamiento por calor, haciendo circular agua caliente
  • sistema de filtrado
  • tratamiento por UV